This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:Code Composer Studio -从5.5升级到7

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/669653/ccs-tms320c6678-code-composer-studio---upgrade-from-5-5-to-7

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们正在尝试在 Windows 的主分区(C:\驱动器)中安装 CCS 5.5版。

某些软件包未完全安装。  

在主分区中安装 CCS 是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    默认情况下、CCS 将安装在主分区上。 您能描述发生的错误吗? 主题行提到从5.5升级到7。 您是否尝试同时安装这两个? 如果是、请确保将它们安装在单独的目录中。

    例如 C:\ti\ccs550和 C:\ti\ccs740

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    您是否能够通过这个过程?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    不、我不想在系统中安装2个版本。

    我们正面临论坛中所附的错误。

    谢谢、此致、

    Dinesh Kumar R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    请附加错误消息中指定的日志文件。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    您是否能够通过这个过程? 如果不能、请附上日志文件、以便我们可以调查原因。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    由于我们没有听到您的反馈、我将假定您能够通过这个并将该主题标记为已解决。 如果不是这种情况、请使用请求的日志回复或启动新主题帖。

    此致、
    John