Thread 中讨论的其他器件: CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在 CCS Cloud 中、我是否可以通过任何方式将优化级别设置为0?
我正在使用 CC2640R2F Launchpad 并已在 CCS 桌面中开发了一组代码。 我现在正在尝试将工作代码移植到 CCS Cloud、但每次遇到问题时、实际上都无法对其进行调试。
我这样做是为了准备 BLE 研讨会、如果我无法理解正在发生的情况、研讨会参与者就没有希望。 问题很简单-您通常无法在屏幕上所需代码行上设置断点(之前在本论坛中讨论过)、更糟糕的是、如果您可以设置断点、则从开始单步执行并不会单步执行屏幕上显示的操作。 这意味着您甚至不能在单步执行时监视变量的值-它可能已经被设置、或者实际上、它在某些不相关的代码行上被设置。
我尝试编辑隐藏的.cproject 文件、但无法保存、因为它是只读的。 我理解您的政策、即不允许在 CCS Cloud 中更改项目级别、但如果无法关闭优化、该工具将无法使用。 您可以将0级设为默认值吗?
请提供帮助-我举办的研讨会取决于如何启动和运行一个可行的环境。
此致、
交流