This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:Code Composer 8速度非常慢且冻结

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/673884/ccs-launchxl-cc1352r1-code-composer-8-very-slow-and-freezes

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 Code Composer 8 (Linux 和 Windows)与 CC1352搭配使用。  

当我在 Linux 中运行它时、它会不断冻结并且速度非常慢、尽管它也有问题、但在 CCS7中不会出现此问题。 在具有相同项目的窗口中、效果更好、但仍需要几分钟才能完成构建。  

我是否可以通过任何方法来调试它? 是否有任何日志? 我签入了.metadata/.log、它不告诉我任何信息

有时它会冻结、我需要等待30-1小时才能继续、或者重新启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garry、
    我们听说过从 CCSv7开始的 CCS 减速的各种报告。 它可能与分度器或在后台运行的其他工具有关。 如果您可以提供一些线程堆栈转储、这会很有帮助。

    请参阅:
    e2e.ti.com/.../659011

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ccs8dump.txtHi、

    希望这对您有所帮助

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garry、
    感谢您的日志。 我将其发送进行分析。 不幸的是,日志中没有任何看起来不寻常的东西。 未发生死锁。

    也许"kill -3"命令发送得太早、或者您选择捕获的那一刻并不是一个很好的代表。 您能再试几次并为每一次发送日志吗? 还提供一个用于构建速度异常慢的情况。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这一次、我的项目在同一个项目的窗口和 Linux 中都卡住了。 大约20秒后、我不得不继续重新启动它、因为它会结冰。 最后,我删除了元数据文件夹,到目前为止它更好。

    这是 Linux 在 stucle2e.ti.com/.../5518.ccs8dump.txt 上的日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供第二个日志。

    分析后、此转储仍然没有任何可疑情况、也没有发生死锁(在日志中)。 UI 线程正在运行、并且正在绘制 Build Console 视图。 没有实际的项目构建发生–可能刚刚完成。

    能否附加 workspace/.metadata/.log 文件? 可能存在一个未处理的异常、导致 UI 无用-使其看起来像死锁。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还感到构建完成了。 我在窗口中多次看到 CCS GUI 被锁定或仍然显示编译日志、但我的输出文件都存在... 我可以确认这一点、因为我有一个运行的编译后脚本。 make 工具和 GUI 之间似乎存在一些滞后。  

    日志文件是 attached...e2e.ti.com/.../4061.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的记录。 遗憾的是、日志未生成任何有趣的数据(看起来不错)。

    您能描述一下"锁定"吗? GUI 未响应? 是否存在刷新/重新喷漆问题? 发生这种情况时、您能否提供 IDE 的屏幕截图?

    谢谢
    Ki