This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1237H6PZ:CCSv7.2.00xx 下 TM4C123x 器件上的头文件完成问题

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1237H6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/675110/ccs-tm4c1237h6pz-header-file-completion-issue-on-tm4c123x-parts-under-ccsv7-2-00xx

器件型号:TM4C1237H6PZ

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 Code Composer Studio 中、在头文件中完成 C/C++项目时遇到问题
基本而言、.c 或.cpp 文件中提供了完成功能、但在关联的.h 文件中不起作用。 作为头文件.h 中的附加信息(仅限#include)、索引器似乎仅列出了其同一文件夹中的文件。

下面是一个我的意思示例:

-在 test.c 文件中,按 CTRL+SPACE,将显示完成列表
-在 test.h 文件中、点击 CTRL+SPACE、将不会显示完成状态、左下角将显示"No compl完成 状态"(无可用完成状态)。


如何在头文件中也提供完成状态?

我正在运行 Code Composer Studio 版本:7.2.0.00013、TEST 是一个新创建的工作区中 TM4C1237H6PZ 的新创建项目

我的同事在 Code Composer Studio 中运行时似乎也是如此

在 eclipse Photon 4.8.0M6中似乎不会发生同样的情况

注:
-我已经在论坛中搜索了 Code Composer Studio 和 eclipse
-我已经在 Code Composer Studio 的索引和完成选项中尝试了所有可能的操作、但没有成功
这个问题似乎与我的问题非常相似: https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/387376/1373367
我认为我缺少了一些东西,因为我不能相信其他用户以前不会提出这个问题。  

感谢你的帮助

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔贝托

    对于 CCS 7.4以及旧版 CCS 6.1.0、我会看到与您相同的行为。 我怀疑这种行为已经存在了一段时间了。

    我还不确定它是否是 Eclipse 的功能(似乎是这样的、因为它已经存在一段时间了)、但我将尝试对它进行更多研究、并查看我是否可以找到更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aarti、

    不可以、在 eclipse CDT 的标准发行版(至少可以肯定是2018年6月的 photon、但我可以记住的是更早版本)中、索引器在头文件中也能正常工作。 因此、我想说这与 Eclipse 本身无关。
    期待您的调查结果。

    谢谢、此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔贝托

    我找不到有关这方面的任何其他详细信息、但如果它像您所说的那样在库存 Eclipse 上正常工作、则可能是 CCS 中的一个错误。 我已提交 CCSIDE-3307、因此可以对此进行调查。 您可以使用我签名中的 SDOWP 链接随时跟踪其状态。