This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:无法从资源浏览器导入 IDE

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/676370/ccs-codecomposer-cannot-import-to-ide-from-resource-explorer

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

将示例从 Resource Explorer 导入到 IDE 时遇到问题。我已经下载并安装了该软件包、但程序似乎没有检测到它、即使在 Resource Explorer 经典版中也是如此(但我可以手动添加 MSPWare)。 我可以通过某种方法手动添加必要的软件包来使用 Resource Explorer?

已尝试重新安装软件包、删除我在另一个帖子中阅读的"tirex-localserver-3.1.3"(但此文件夹对我来说不存在)。

我使用的是 Windows 10 x64、CCS v7.4.0.00015。

谢谢、此致、

Helder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:TivaWare 也不起作用。 我一直在 Resource Explorer 经典中使用 TivaWare、因此我在这里没有遇到任何问题;对于 MSP、遗憾的是、直接寄存器访问示例仅可在在线 Resource Explorer 中访问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helder、

    我在 CCSv7.x 中检测已安装的软件包时遇到问题。 通常、我可以通过从中删除 tirex-localserver-3.1.3文件夹来更正此问题 /ti

    退出 CCS
    删除文件夹
    启动 CCS
    打开 Rex
    您可能必须选择下载并重新安装、但它只需获取软件包的元数据即可。

    我没有遇到 CCSV8.0的这个问题。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johns、

    解决该问题的方法。 实际上、我在(c://ti)之前搜索了 tirex-localserver 的错误路径、因此当我找到并删除 tirex 文件夹时、下次运行 Rex 时、它会说"导入 MSP etc"、并且效果良好。

    此外、我已下载 CCS v8.0并确认问题不再存在。

    谢谢!

    P.S. 应该有一种方法来了解 CCS 的新版本。 自 CCS V6以来、我必须手动咨询站点以查看是否提供了新版本的 Code Composer Studio。 自动更新仅查找我认为编译器的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helder、

    CCS 内的更新管理器将在有可用的次要更新时发出通知(例如8.1、8.2...) 但不是主要版本。  没有什么好的方法可以获得有关这些内容的自动通知。  我们通常在2月左右每年发布一次。

    此致、

    John