This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 8.0.0.00016 Linux VM 和 Uniflash 4.2.2.1692 Linux VM (Ubuntu 17.10)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/676052/ccs-ccs-8-0-0-00016-linux-vm-and-uniflash-4-2-2-1692-linux-vm-ubuntu-17-10

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

无法使用 CCS 或 Uniflash 在 Linux 17.10 VM 上对 CC2650 SensorTag 或 CC2650 Launchpad 进行编程

附加文件中的详细信息

e2e.ti.com/.../TI.pdfe2e.ti.com/.../TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6560.TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 Uniflash 错误消息、请查看以下主题、其中某些用户在非常具体的配置中遇到问题:
    e2e.ti.com/.../631006

    CCSv8错误的信息更丰富、并且可能是由 CCS 和 JTAG 调试探针之间的通信问题引起的(这也可能是 Uniflash 接口后面的错误)。

    尽管"Test Connection"按钮运行良好、但闪存操作需要更多的数据密集型操作、并且要求更严格的计时。 由于虚拟机在客户操作系统和 JTAG 调试探针之间添加了多层软件/驱动程序、这往往会影响性能、有时甚至会完全阻止执行。 这可能是您的情况。

    如以下页面所述、调试探针和主机/来宾操作系统的某些组合起作用、但由于虚拟机软件选项众多以及主机和来宾操作系统的组合、我们无法正式支持在虚拟机上运行的 CCS (以及扩展名 Uniflash)。

    processors.wiki.ti.com/.../VMware_with_CCS

    您拥有哪些主机操作系统和虚拟机软件?

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在了解这个问题