This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:由于发生错误、CCSv7.2升级失败。

Guru**** 2513385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/676266/ccs-f28m35h52c-ccsv7-2-upgrade-failed-due-to-an-error-occurred

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

当我使用帮助点击上的"检查更新"将 CCS v7.2升级到最新的编译器工具时。 但是、由于上面显示的错误、似乎总是无法更新分块。

问题是什么? 如何解决此问题?

提前感谢。

沈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、您的 CCS 7.2安装似乎已损坏。 我建议您下载并安装最新的 CCS 版本(8.0.0是最近发布的)。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
    似乎是我唯一需要下载并重新安装庞大的安装文件的方法。
    仍感谢您的回复。