This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5739:尝试初始化2号 USB FET、但仅找到1个 USB FET

Guru**** 2537760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/675195/ccs-msp430fr5739-tried-to-initialize-usb-fet-number-2-but-only-found-1-usb-fets

器件型号:MSP430FR5739

工具/软件:Code Composer Studio

大约1年前开始了类似的主题、但我看不到任何解决方案。  我现在也有同样的问题、我们会排好队、因此我们非常赞赏快速解决问题。  我的问题的具体细节是:

1) 1)使用 EXP-MSP430FR5739评估板

2) 2)尝试更新最后使用 CCSV5编译的 UUT 代码、现在使用新安装的 CCSV7编译、调试器抛出错误:尝试初始化 USB FET 编号2、但仅找到1个 USB FET。

3) 3)加载电路板的演示项目正常。

4) 4)使用 Lite FET-Pro430加载 UUT 代码

有人知道发生了什么变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Greg、

    如果您仅连接了一个 USB 调试器、则无法初始化第二个调试器。 CCS 会找到可用的 USB FET 和自动标签1、2、3等等、如果仅连接了一个 USB FET、则会将其设置为 USB 1、您无法强制它为第二个、因为没有第二个 FET。

    我不确定您是否在开发期间打开多个 CCSS 进行测试、并将一个电路板作为 USB1、将另一个电路板作为 USB2、但保存了项目。 该项目正在寻找 USB2、但没有连接第二个、因此您需要更改项目以查找 USB 1。

    您可以转到项目设置并将其切换为 USB1或自动。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 不确定它是如何处于该状态的。 我只连接了一个调试器。 具体而言,我在“项目”>“调试”中没有发现这一点,如直觉所建议的那样。 它位于 Connection:旁边的 Device 部分中的 Project>CCS General 中。 请注意、只有 USB1 [默认值]且没有自动选择。