This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:变量/表达式窗口中的变量值无效

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/675510/ccs-invalid-variable-values-inside-the-variable-expression-window

主题中讨论的其他器件:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CCS 5.5调试 msp430f5659。

我的代码正在正常工作并正在编译、没有错误。 我还可以单步执行代码、看看发生了什么。

问题是、如果我在断点处停止并在调试模式下通过变量/表达式窗口查看变量、我会在所有变量中获得0xFF 或0xBE 的结果。

有关更多详细信息、请参阅随附的图像。

CCS 5.5中的设置问题或其他问题。

此致

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    这真的很奇怪。 我要提出的第一个请求是、是否可以更新 CCS 版本。 CCSv5.5非常旧且不受支持。 如果您可以转到更新的内容(如8.0)、这将非常好。 更新为8后、查看问题是否仍然存在。

    如果问题仍然存在、或者如果您不想更新 CCS 版本、请提供可重现的测试用例。 Project + generated *。out 文件是我要查找的文件。 它不必是原始项目。 它可能是一个可重现问题的拆装版本。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复。 CCS V8工作得更好。 我安装了它并为 MSP430更新了 JTAG 器件。

    现在、变量/表达式窗口看起来不错、我不再有0xFF 或0xBE 值。

    我将对其进行测试、希望问题得到解决。

    此致

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新、我很高兴听到这个问题(乍一看)似乎已经消失。 自 CCSv5.5以来、已经有很多稳定性修复和增强功能、其中一些修复和增强功能必须已经解决了这个问题。

    Ki