This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432-BLE-ACCESS 面板

Guru**** 2534000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/675103/ccs-msp432p401r-msp432-ble-access-panel

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试加载演示项目“blelock_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs”,但我遇到以下错误,如果您能帮助我解决,我将不胜感激。

我使用 CCS  7.4.0.00015。

Cortex_M4_0:GEL:加载文件时遇到问题:C:\Users\mn\Workspace\blelock_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs\Debug\blelock_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs.out 无法打开文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件是否存在? 可以通过几种方法进行检查。 在 CCS 中、您可以转到项目、展开 Debug 文件夹并查找 blelock_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs.out、或者您也可以转到 Windows 资源管理器并浏览到消息中指定的路径并进行检查。

    如果文件不存在、则看起来好像没有编译工程。 您可以在 CCS 中单击项目、然后单击中的构建按钮(看起来像锤子)。 然后、您应该能够点击 BUG 按钮来启动调试会话并加载程序。

    该示例来自哪里?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的答复。 文件不在那里、我尝试编译工程、但收到 以下错误:

    ****构建完成****
    发生构建文件生成错误..
    无法构建工程。 引用的 RTSC 配置项目"tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs"包含构建错误。
    构建停止..

    我通过    以下链接下载示例 TIDM-432CAPELOCK 软件  :http://www.ti.com/tool/TIDM-1004

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当你构建示例项目时、它将首先构建 RTOS 项目。  

    在本例中、它无法构建。  如果您在项目浏览器中单击该项目、"Problems"视图应该会提供一些有关出现问题的更多信息。  它可能与未安装的某些必需产品一样简单。  当我阅读应用手册时、我发现需要用于 MSP432P4的 SimpleLink SDK 和 SimpleLink SDK BLE 插件。  这些可从 Resource Explorer 安装。

    我还发现 RTOS 项目被设置为使用较早版本的 XDCTools (3.32)。  我必须将其更改为使用较新版本。

    您可以在此处的项目属性中更改该属性:

    执行该操作后、我右键单击 RTOS 项目并选择"清理"。  然后、我单击"Build"、它的构建正常。  然后、我就能够构建好该示例项目了。  我怀疑此应用手册是使用旧版本的 SDK 编写的。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    再次感谢、我已经完成了所有这些步骤。 但 "tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs"项目构建时没有错误。 但是、当我尝试构建 "blelock_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs"时、我会遇到错误。 我已复制此处的问题视图。

    这是已安装的 SDK。

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将下载 SDK 的2.10版并尝试。 我的版本是1.60。 我将告诉您我的结果是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我切换到 SDK 的2.10版本、我会得到相同的 grlib 错误。 尝试将 RTOS 项目切换为使用1.60。 然后清理 RTOS 项目、构建 RTOS 项目。 然后构建示例。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、它解决了我的问题。