This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:Resource Explorer 忽略最新版本的 SimpleLink SDK。

Guru**** 2533090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/675538/ccs-launchxl-cc1310-resource-explorer-ignores-latest-version-of-simplelink-sdk

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

我有用于 MacOS 的 CCS 7.2.0.00013。  Resource Explorer 始终以指向 SimpleLink CC13x0 SDK v1.40.00.10的产品树(左窗格)启动。  然后、我必须使用主页(右窗格)上的选择器指向最新版本(1.60.00.21)、才能继续。  当选择器显示1.40.00.10时、"下载和安装"按钮处于活动状态、但对于我之前下载并安装的1.60.00.21、它灰显是可以理解的。  ~、在 Applications/ti 或 μ C/ti 文件夹中都找不到1.40.00.10。

如何让 Resource Explorer 开始使用最新的 SDK?

谢谢、

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰富、

    当您转至 Resource Explorer 主页以更改版本时、版本设置为1.40或"later"。  

    • 如果设置为1.40、请将其更改为 Latest (最新)、然后关闭 Resource Explorer。  关闭 CCS。  重新启动 CCS、打开 Resource Explorer。  检查这一次它是否记忆了设置。
    • 如果已将其设置为最新、但只是对最新内容感到困惑、我们可以尝试清除 Resource Explorer 数据库。  我自己也看过这个问题。  我的7.2.0工作正常、但我在7.x 中的某个点看到了这一点。  关闭 CCS。  在中 /ti 删除 tirex-localserver-3.1.3文件夹。  启动 CCS 并打开 Rex。  它将需要重新下载已安装软件包的元数据。

    通常、CCSv8.0.0包含很多针对 Resource Explorer 的修复程序。  我经常使用 Resource Explorer、因为我花了相当多的时间来帮助论坛上通常从 Resource Explorer 示例开始的人员。  我可以说、8.0.0对我来说更可靠。  不是很完美,但是要好很多

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰富、

    在我看来、您似乎遵循了正确的程序、但在某种程度上、TIRex 无法真正选择较新的封装。

    我怀疑这可能是 CCSv7.2.0使用的 tirex-localserver-3.1.3元数据的问题(它位于~/ti 中)-我怀疑的原因是我能够使它在我的 CCSv7.2.0上正常工作:

    您可以关闭 CCS、删除元数据目录并重新打开 CCS。 看看这是否适合您。  

    我使用 macOS High Sierra 10.13.3。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Rafael -这对我很有用!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,太恐怖了! 我认为我找不到 CCSv8、因为此页面 www.ti.com/.../ccstudio 上的下载按钮 标有 v7;但是它实际上提供了对 v8的访问。 改进是显而易见的--谢谢! (已将 Rafael 的答复标记为解决此问题。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丰富、

    感谢您告知我们过时的网页。

    谢谢、
    拉斐尔