This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:我正在将项目从 CCS v3.3转换为 v7.4、并且遇到了生成的.cmd 文件的问题。 tcf 文件是否仍可在 CCS v7.4中工作?

Guru**** 2105385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/675194/ccs-tms320c6455-i-am-converting-a-project-from-ccs-v3-3-to-v7-4-and-am-having-trouble-with-a-generated-cmd-file-do-tcf-files-still-work-in-ccs-v7-4

器件型号:TMS320C6455
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我正在转换此项目、当我编译时、会生成一个.cmd 文件、该文件会产生编译错误。 我们认为.tcf 文件可能会有所帮助、但仅添加.tcf 文件并不起作用。 是否有其他文件类型替代.tcf、我们是否可以将当前.tcf 文件转换为它? 我们是否需要做其他事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么类型的文件是*。tcf 文件? 它的目的是什么? 当我想到*。tcf 文件时、首先想到的是 DSP/BIOS tcf 文件。 但我认为跟踪文件也使用了相同的扩展名、因此澄清您拥有的*。tcf 文件将有所帮助

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个 DSP/BIOS tcf 文件、很抱歉、我在最初的帖子中没有提到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DSP/BIOS 支持已被弃用。 请参阅以下链接:
    processors.wiki.ti.com/.../BIOS_Support_in_CCS_Eclipse

    CCSv6及更高版本不附带 DSP/BIOS。 您可以从应用中心获取它。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说有效的是、将3.3项目迁移到支持 DSP/BIOS 和 SYSBIOS 的5.x、然后迁移到 SYSBIOS、然后升级 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载并安装了 DSP/BIOS v5.4、似乎也没有解决问题。 我是否应该不能在安装后使用.tcf 文件? 和以前一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 是否已发现 DSP/BIOS? 您可以签入工作区属性:

    如果没有、请确保在产品发现路径中添加其路径、然后按"rediscover"按钮以开始发现并将其安装到 CCS 的过程

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CCS 会发现它、并在我的项目的"属性产品"部分中将其签核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您遇到的构建错误。 从构建控制台提供完整的构建输出。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我能够使 DSP/BIOS 正常工作、但现在我遇到了以下构建错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下链接:
    e2e.ti.com/.../633872
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 config.importPath 已设置为"C:/ti/bios_5_42_02_10/packages。 并且仍然会发生错误。