This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:使用 Free Run 访问变量

Guru**** 2120640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/674791/ccs-launchxl-f28069m-accessing-variables-with-free-run

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

  在 Free Run 中运行程序是否有某种方式可以访问存储器变量? 进行重新连接或类似的操作?

应该程序处于空闲部分(不运行关键部分)、可访问该部分以查看变量

谢谢

Luis Gonçalves ó n  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    在"自由运行"期间、没有调试连接。 因此、不存在调试可见性、例如查看存储器/变量内容。 您需要将调试连接重新连接到目标。

    由于您的器件支持实时模式、因此您可以在标准运行期间查看存储器/变量。 不是免费跑步。

    谢谢
    Ki