This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:无法在 CentOS 中安装

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/674163/ccs-ccstudio-not-able-to-install-in-centos

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用 CentOS。 我尝试安装最新的 CCS。 但我遇到了错误。 日志随此帖子附。 请帮助我安装 it.e2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_8.0.0.00016_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mannu、

    您已安装了旧版本的 glibc。 请根据 software-dl.ti.com/.../ccs_linux_host_support.html 上的信息更新您的库

    以下是您的安装日志中的错误消息:

    glibc 和 glibcxx 的所需版本:2.15、GLIBCXX_3.4.19
    glibc_installed:2.12
    glibc_required:2.15
    警告:运行 CCS 需要更新的 glibc 版本。
    正在检查 ext-depends.txt 中库的可用性...
    找不到 lib: libpython2.7.SO.1.0
    需要 libstdc++更新。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、丹麦人、

    感谢您的支持。 我更新了 glibc 和 python。 CCS 正确安装之后。
    但是、当我在安装后打开 CCS 时、我遇到错误。
    "发生了内部错误。
    退出 IPC 进程。 退出代码:127"。

    您能否在这方面为我提供指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mannu、

    我建议您关闭此主题(请标记为已回答)、并打开一个新主题、解决 IPC 问题、以便合适的人员可以帮助您解决该问题。

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Erick 提供解决方案。
    我为 IPC 问题的主题创建了新帖子。

    e2e.ti.com/.../674749