This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM1707:如何将 EVMAM1707支持添加到 CCS v6.2中

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/674366/ccs-am1707-how-to-add-evmam1707-support-to-ccs-v6-2

器件型号:AM1707

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

我已经找到并从 Spectrum Digital 下载了 GEL 文件、但除了"重新运行安装程序并选择所需的电路板"之外、我找不到任何向 CCS 添加电路板支持的说明。  CCS v6.2支持 EVMAM1808、但不支持 EVMAM1707。  我将 EVMAM1808目录结构复制为 EVMAM1707、并将 GEL 放置在相应的子目录中、但 CCS 无法识别它。  我还从 Spectrum Digital 找到并下载了一个"板配置"文件(filetype 为".ccs")、但找不到有关如何使用该文件的任何说明。  我打开了该文件以查看我是否可以从其内容中获得理解、但它们是二进制文件、具有一些描述字符串、因此这并不有用。

我真的不想只为了支持此评估板而将 CCS v4与我的工作版 v6.2系统一起安装。  请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCSv6.2有一个预先配置的 EVMAM1707配置、此配置完全配备了 GEL 文件、但前提是您在安装期间安装了 Spectrum Digital 支持和 Sitara 支持。

    您能否仔细检查并查看是否有如下所示的文件?

    C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\targetdb\boards\evmam1707.xml

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rafael、感谢你的回答速度和有用性!

    (我觉得错过了这一点有点愚蠢、但我在 Sitara 下期望它、并认为 SpectrumDigital 只是 JTAG 驱动程序。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    www.youtube.com/watch

    首先、您应该在项目浏览器项目窗口中的目标配置文件夹中单击 CCXML 文件、如下图所示。  

    然后、您可以找到您的电路板和仿真器、如下图所示。

    下一步是按照我要向您展示的方式添加 GEL 文件。

    单击 Target Configuration

    在最后一步中、您只需单击"browse"按钮即可添加 GEL 文件。

    希望这对您有所帮助。

    此致、  

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Mac Reiter"]

    (我觉得错过了这一点有点愚蠢、但我在 Sitara 下期望它、并认为 SpectrumDigital 只是 JTAG 驱动程序。)

    [/报价]
    你不是单独的;我已经来过几次了。 鉴于该电路板本身由 Spectrum Digital 制造和销售、它们在其安装包中保留了适当的支持文件(只有一个或两个例外)。  
    此致
    拉斐尔