This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5708:无法访问 DAP

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/674381/ccs-am5708-cannot-access-dap

器件型号:AM5708

工具/软件:Code Composer Studio

在我的定制 AM5708板上、我有两个目标配置。 一个工作正常、另一个不工作。

我从一个配置中得到的错误是:

根据 JTAG 调试 Wiki [1]、这可能是硬件问题。 因此、即使我的第2个配置看起来正常、我也不得不达到其底部。

按照消息的建议、我也降低了 JTAG 的速度。 这没什么帮助。

有人能想到会导致此错误的原因吗? 我无法分辨我的两种配置之间的差异。

[1] http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems#Cannot_access_the_DAP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    两个"目标配置"的具体含义是什么? 它们是两个目标配置文件、不同的调试探针还是不同的电路板?

    如果是这些文件、您是否会想到附加它们、以便我可以尝试查看是否有任何更改?

    此致、
    拉斐尔