This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:需要有关在不使用 apt 的情况下下载 libc6:i386的帮助

Guru**** 2343770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/674370/ccs-need-help-to-download-libc6-i386-without-using-apt

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已下载离线安装版本 CCSv7。

我尝试在 Linux Centos7上安装、但我没有

必需的 libc6:i386。 我无法使用"apt"或下载它

因为我没有将我的机器连接到

出于安全原因。 我进行通信

使用 Windows 机器。

我尝试找到 libc6:i386、但失败了。

感谢您的任何建议和帮助。

谢谢!!

k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 Ubuntu、有一个 packages.ubuntu.com 网站。 CentOS 可能有类似的东西。 我建议在 CentOS 论坛中尝试。

    此致、
    John