This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:CCS7如何使用 controlSuit

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/674499/ccs-tms320f28069-how-ccs7-to-use-controlsuit

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了 CCS 7和 controlSUIT。

在 CCS 7中、我要 打开示例以开发代码。

我发现 CCS 7 尝试从 TI Cloud 下载。

但我的计算机中已经安装了 controlSUIT。

为什么 CCS 不从 controlSUIT 打开示例?

有可能吗? 如果是、该怎么办?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用 C2000Ware 代替 controlSUITE。 C2000Ware 可从 Resource Explorer 中获取。

    如果您想改用 controlSUITE、这是可能的。 要从 controlSUITE 导入示例、您可以转到"Project"->"Import CCS Projects"来执行此操作。 浏览到您安装了 controlSUITE 的位置、您将能够浏览这些示例。 这将是一个很长的列表。 另一个选项是使用 Resource Explorer "Classic (经典)"。 转至 CCS 中的 View 菜单、然后选择 Resource Explorer Classic。 如果未列出 controlSUITE、您需要单击顶部的"Add Additional Packages button"并指定 controlSUITE 的安装位置。 然后、您可以使用该工具浏览可用的示例。

    此致、
    John