This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:CAN't 在线、离线安装 CCS7.4和 MSP430WARE 3.8、如何在 Resource Explorer 中显示 msp430ware

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/670188/ccs-msp430fr2433-can-t-get-online-offline-installed-ccs7-4-and-msp430ware-3-8-how-to-make-the-msp430ware-show-in-resource-explorer

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户无法上网。  我支持他们离线安装 CCS7.4和 MSP430WARE。 打开 CCS 时、我可以看到一个 SDK 导入过程。  

但我仍然无法在 Resource Explorer 中找到 msp430WARE。 我还尝试从云断开连接、并在"Preference"设置中设置安装文件夹、但仍然没有

工作。  请在此指导如何在 Resource Explorer 中显示 msp430ware。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果他们没有互联网连接、他们将无法立即在 Resource Explorer 中查看 MSP430Ware、因为它仍会从云中下载元数据。 它们有几个选项。 他们可以使用 Resource Explorer Classic 并将其指向已安装 MSP430Ware 的位置、然后将部分显示内容。 或者、他们也可以通过转到 Project 菜单并选择 Import CCS Projects 来导入任何示例项目。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    很高兴知道这是何时修复的。 是否有某种方式会自动通知此情况、或者我是否必须继续检查?
    谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    这是一种方法。 我将查看我是否可以找到它的跟踪编号并将其发布在此处。 这种情况直到2019年才会发生。 我们的许多软件包现在都在软件包本身中包含 Resource Explorer 的元数据。 这是原始/未处理的格式、因此 Resource Explorer 在读取此数据时将执行一个处理步骤。 现在、如果您完全脱机工作、则替代方法是使用 Resource Explorer Classic 或转到"Project"->"Import CCS Projects"。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、事情需要时间。
    谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是跟踪 ID。 REx-1944

    这种情况在公共系统中可能还不可见,但应在明天才能看到。

    此致、
    John