This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1007:TIDM-1007的 powerSUITE GUI 问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/673928/ccs-tidm-1007-issue-with-powersuite-gui-for-tidm-1007

器件型号:TIDM-1007
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好、客户报告无法查看通过 Digital Power SDK 提供的 TIDM-1007的 powerSUITE GUI 页面/解决方案适配器页面。

我已经检查了常见问题:

1.客户已确认 使用 CCSv7.4

2.客户已安装 GUI Composer Runtime v1

3.客户在项目路径中没有任何空间

4.客户在 Windows 中默认使用美国语言

5.已安装 powerSUITE

还有什么可以检查的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    您似乎已经检查了所有相关点。

    我将仔细检查以下内容、以确保正确:

    1)已安装 GMF 运行时(如下面的屏幕截图所示)。 默认情况下、应使用 CCS 7.4安装该程序。

    2) 2)安装了 App Center 的最新 GUI Composer Runtime。 验证安装后是否显示为"最新"。


    我的 CCS 7.4安装最初未安装最新的 GC Runtime、当我打开 TIDM-1007示例的 main.cfg 文件时、它未打开 powerSUITE GUI。 但是、在我安装运行时后、它工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti、

    是的、安装了 GMF、这是他的 CCS 快照

    客户无法访问应用中心、必须从安装程序安装 GUI Composer 运行时。  查看他的安装详细信息、它看起来是安装在我身上的。

    有什么想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GUI Composer 运行时必须通过应用中心进行安装。 要使用 CCS、

    通过 wiki 页面提供的 GUI Composer 独立运行时将不起作用。

    解决方案:确保您可以通过 IT 管理员访问应用程序中心