This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:CCS/TMS320F2812

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/673371/ccs-tms320f2812-ccs-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是 USB560 v2 System Trace 适配器。

通过尝试在适用于 TMS320F2812的 UNIFLASH v4.2.2中创建项目、系统不允许选择上述适配器。

之前版本的 CCS/UNIFLASH v3.4.1允许选择适配器并正常工作、但不允许创建独立项目。

如何使用  USB560 v2 System Trace 适配器创建用于对 TMS320F2812进行编程的独立项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是一个已知问题、将在 UNIFLASH v4.3 (4月初)中得到解决。

    谢谢
    Ki