This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:当使用 CCS7生成十六进制文件时、如何配置为仅在特定闪存区域中生成代码?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/672748/ccs-cc1310-when-using-ccs7-to-generate-a-hex-file-how-to-configure-to-generate-code-only-in-a-specific-flash-area

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

当使用 CCS7生成十六进制文件时、如何配置为仅在特定闪存区域中生成代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下面的链接。 这是类似的事情。



    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 但我仍然不知道如何在 CCS 中设置闪存的特定地址。 例如、我希望从0x8000生成代码、如何设置代码、希望能够提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅以下用户指南的第12章:
    www.ti.com/.../spnu118p.pdf

    谢谢
    Ki