This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何获取许可证文件?

Guru**** 2970030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/672738/ccs-how-to-get-license-file

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我使用的 CCS v5.3没有问题。 我始终使用免费的许可证选项(在下图中)、无需评估选项的完整功能。

有人问我一个有关使用有效许可证的问题。 我真的不知道为什么他们没有看到许可证选项选择页面(上图)、因为 每次我安装 CCS 时、我都看到这个页面、所以我选择了第三个选项。 与问题相关、我想添加到更多图像中、以向您展示他们希望开始使用 CCS 后所看到的按摩。

那么、让我按以下顺序简化问题:

1-在安装 CCS 并首次打开 CCS 后,任何人如何使用免费许可证选项? 假设他/她在安装 CCS 时未看到相关选项?

2-是否仍有获取 CCS 许可证以评估选项?

3 -与最后一幅图像相关、我希望许可证通过电子邮件发送给我吗? 我应该怎么做?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    使用 CCSv7或更高版本的任何人都不会被提示选择许可证选项、因为将自动启用完整选项。

    如果您使用的是 CCSv6或更早版本、则可以在以下链接中选择完整的许可证文件:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:Code_Composer_Studio_v7

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    谢谢你。
    您的答案很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是因为好奇心、
    过去、CCS 在不同选项中发布、而现在提供完整选项许可证的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    过去、您必须购买许可证才能解锁 CCS 的全部功能。 由于并非每个人都想支付完整许可证的费用、因此我们免费提供了其他有限的许可选项。 从 CCSv7开始、我们决定不再对完整许可证收费。 因此、没有理由选择所有其他受限许可选项、我们只需解锁完整功能、就会默认。 对于较旧的 CCS 版本、我们提供了完整的许可证文件供下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息

    我下载了压缩的许可证文件、解压缩了该文件、就像下面的图片一样、添加了新的许可证文件。

    添加新许可证后、在"许可证信息视图"窗口的"状态"选项卡下没有任何变化。 一切都好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此许可证是否也适用于 CCS v3.3?
    与您发送给我的链接相关、此版本未讨论任何内容。
    CCS v3.3确实不是免费的。 我自己不这么认为、因为您已经提到 CCV v7发布后 CCS 旧版本的完整功能、只需通过免费许可证即可解锁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已得到解决。

    谢谢您 Ki、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    免费许可证模型将应用于所有 CCS 版本、但支持24x 的 CCS 版本除外。

    另请注意、此许可证不适用于 CC 版本(没有"S")。 这是早于 Code Composer Studio (~20年前)的 Code Composer 系列。

    否则、它将与 CCSv3.3和任何其他非24x CCS 配合使用。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    有好的、足够的答案和很好的细节。

    此致、
    Hossein 先生