This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:在 Code Composer Studio v7中编译时出现构建错误

Guru**** 2818425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/670550/ccs-tms320c6455-build-errors-when-compiling-in-code-composer-studio-v7

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我以前从未使用过 Code Composer Studio、因此请多多包涵。

我正在尝试使用 CCS v7编译 TMS320C6455 处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    如果您不熟悉 CCS、我建议您观看 Code Composer Studio YouTube 频道上的"Code Composer Studio V7快速提示"培训视频。 下面添加了链接。
    另一个有用的来源是 CCS wiki。

    www.youtube.com/watch

    根据这些培训材料、分步执行所有操作。 您将自行找到解决方案。

    我希望这对您有所帮助、
    此致、


    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎已经通过了构建错误、并获得了以下主题中提到的所需封装、对吗?
    e2e.ti.com/.../671118

    如果仍有问题、请复制构建过程的输出。

    此外、除了 Hossein 的答复外、请查看其他一些可帮助您开始使用此器件的资源:
    e2e.ti.com/.../2264134
    e2e.ti.com/.../679353

    如果您在 e2e 中搜索"6455 Start CCS"、您将找到其他入门资源、这些资源对于您使用的器件非常特定。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    感谢您提供这些链接。

    此致