This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:启动-cc2650

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/670076/ccs-launchxl-cc2650-launch--cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

对器件启动 CC2650进行编程时遇到问题。   它显示安全和设备锁定错误。

请提供一些建议、我还附上了一张图片    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有许多主题讨论了这一点。 我在下面重点介绍一些可能有用的内容:

    您能否在以下网址检查恢复连接到 LaunchPad 的能力的步骤:
    e2e.ti.com/.../641224

    您还可以尝试使用 SmartRF 工具对器件进行整体擦除、如所示:
    e2e.ti.com/.../1951479

    请注意、如果代码中存在问题或编程错误、您可能会永久锁定 JTAG。
    e2e.ti.com/.../2024795

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我尝试了所有您四分之一的线程解决方案、但无法获得解决方案。我的问题仍然相同。
    您能给我提供其他解决方案来解决我的问题吗?
    谢谢你
    Ashwani Shukla
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我尝试了所有您四分之一的线程解决方案、但无法获得解决方案。我的问题仍然相同。
    您能给我提供其他解决方案来解决我的问题吗?
    谢谢你
    Ashwani Shukla
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashwani

    如果您有另一个主板、我会在同一台计算机上对其进行测试、以验证设置以及主板和主机之间的连接。 除此之外、除了建议之外、我没有其他想法。

    如果实际上什么都不起作用、我只能想象您可能有一个故障器件或电路板。 抱歉。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwani、

    尝试使用另一条 USB 电缆。

    -kel