This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:压缩"RLE"在链接期间被忽略

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/672237/compiler-compression-rle-ignored-during-linking

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我在链接过程中遇到以下错误:

  错误#10229-D:输出段".fardata.2"是指加载符号"我的一个 SWI 函数的名称"、因此无法压缩;压缩"rle"会被忽略

我搜索过其他主题帖、但实际上看不到任何适用的内容、或对我的场景有所帮助。

请告知、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、此主题适用:

    e2e.ti.com/.../306292

    在使用.cpp 文件时(我最近更改为项目中的所有.cpp 文件)、有一些 C 链接会导致问题。 因此、在将所有 swi 函数前面加一之后

    外部"C"

    他们的错误消失了。

    问题是、现在出现的 BIOS 函数似乎无法访问、无法进行相同的更新

    错误#10229-D:输出段".fardata"是指加载符号"ti_SysBIOS_KNL_Clock_workFunc__E"、因此无法压缩;压缩"rle"会被忽略

    请告知、

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你确定这是不是...

    [引用 user="Robert56682"]错误#10229-D:输出段".fardata"是指加载符号"ti_sysBIOS_KNL_Clock_workFunc__E"、因此无法压缩;忽略压缩"rle"

    是错误吗?  我只看到它被归类为警告。   

    您是否还会看到 有关 TI_SYSBIOS_KNL_Clock_workFunc__E 等函数如何未定义的诊断?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="George mock"]

    你确定这是不是...

    是错误吗?  我只看到它被归类为警告。   

    [/报价]

    具体如下所示

    错误#10229-D:输出段".fardata"是指加载符号"ti_SysBIOS_KNL_Clock_workFunc__E"、因此无法压缩;压缩"rle"会被忽略

    [引用用户="George mock"]

    您是否还会看到 有关 TI_SYSBIOS_KNL_Clock_workFunc__E 等函数如何未定义的诊断?

    [/报价]

    我这么做了、这还有更多与 BIOS 相关的调用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、忽略有关无法压缩该段的诊断。  专注于有关未定义符号的诊断。  我很确定、清除这些内容将修复所有其他问题。

    我知道、一般来说、从 C++调用的任何 C 函数、即使是间接调用的、都必须声明为 extern "C"。  我不知道在使用 SYS/BIOS 函数的情况下如何执行该操作的详细信息。  因此、我将从这些专家处获得帮助。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 SYS/BIOS 头文件在声明每个 API 的函数原型时使用 extern "C"、包括引用的 Clock_workFunc () API:

    #ifdef __cplusplus
    #define __extern extern "C"
    #else
    #define __extern extern
    #endif...
    
    _extern XDC_void ti_SysBIOS_KNL_Clock_workFunc__E (XDC_UArg0、XDC_UArg0 arg1);
    

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享项目的.cfg 文件和链接器命令文件? 它们可能有助于揭示问题。

    此外、您能否显示生成的"big.c"文件的编译行?

    我怀疑编译器被告知将为您的项目生成的"big.c"文件编译为 C++文件、而不是直接的 C 文件。 这会导致您看到的错误类型。

    通常情况下、不应发生这种情况、但如果使用手工制作的 makefile 文件或特殊的.cfg 文件内容、则可以实现这种情况。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Alan DeMars"]

    您能否共享项目的.cfg 文件和链接器命令文件? 它们可能有助于揭示问题。

    此外、您能否显示生成的"big.c"文件的编译行?

    我怀疑编译器被告知将为您的项目生成的"big.c"文件编译为 C++文件、而不是直接的 C 文件。 这会导致您看到的错误类型。

    通常情况下、不应发生这种情况、但如果使用手工制作的 makefile 文件或特殊的.cfg 文件内容、则可以实现这种情况。

    Alan

    [/报价]

    Alan、感谢您的回复。 由于 IP 命名、我无法公开提供.cfg 和链接器命令。  但我剪切并粘贴 BIOS 构建、名称已更改、这可能是您所指的 big.c。  当我将所有文件从 C 更改为 CPP 时、这些特定问题就会开始出现。

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-j 4所有-O
    gmake[1]:输入目录'C:/git/one/two/three/Code/Debug
    '生成文件:./one.cfg'
    '调用:XDCtools '
    "c:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/xs "--xdcpath="C:/git/one/two/three/Misc/platform;C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.elf.c674 -p one -r debug -c "C:/ti"--compileOptions "-g --optimize_abin_debug"-w -v "。/one.cfg.cfg./ov.cfg.cfg.ov.cfg.ov.ov.ov.cfg.ov.ov.ov.ov.cfg.ov.ov.ov.ov
    编号
    #正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/xs -Dxdc.path="C:/git/one/two/three/Misc/platform;C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages;..." -Dxdc.root=C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core -Dxdc.Hostos=Windows -Dconfig.importPath=".;C:/git/one/two/three/Misc/platform;C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages;..C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core;C:/ti/bios_6_53_02_00/packages /ti/xdctools_3_50_04_43_core/etc "-Dxdc.Bld.targets=""-DTOOLS=-f C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages/xdc/bld/bld.js ./config.Bld.mak 软件包
    编号
    #正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/xs -Dxdc.path="C:/git/one/two/three/Misc/platform;C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages;..." -dxdc.root=C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core -Dxdc.Hostos=Windows -Dconfig.importPath=".;C:/git/one/two/three/Misc/platform;C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages;..C:/ti/ccsv7/ccs_base /ti/xdctools_3_50_04_43_core package.xdc.in;C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/etc "-Dxdc.Bld.targets=""-DTOOLS=-f XDC/SERVICES/intern package.xdc.de-build c/ms/package -dc/m.cmd
    编号
    #从 package/cfg/one_pe674.cfg 配置 one.xe674 ...
    C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/xs -Dxdc.path="C:/git/one/two/three/Misc/platform;C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages;..." -dxdc.root=C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core -Dxdc.Hostos=Windows -Dconfig.importPath=".;C:/git/one/two/three/Misc/platform;C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages;..;C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core;C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/etc "-Dxdc.Bld.targets=""-DTOOLS=-Dxdc.cfg.check.fatal=false xdc.cfg one.xe674软件包/cfg/pe/674软件包/cfg//ti/ccsv7/ccs_base one_pe674.cfg
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    制作 C:/git/one/two/three/Code/src/sysbios/sysbios.ae674 ...
    gmake[1]:输入目录`C:/git/one/two/three/Code/src/sysbios
    CLE674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
    [BIOS.c]
    [例外.c]
    [Hwi.c]
    [Hwi_startup.c]
    [TimestampProvider.c]
    [高速缓存.c]
    [时钟.c]
    [闲置.c]
    [内在函数.c]
    [队列.c]
    [semaphore.c]
    [SWI.c]
    [任务.c]
    [Hwi.c]
    [Hwi_stack.c]
    [Hwi_startup.c]
    [ThreadLocalStorage.c]
    [TaskSupport.c]
    [内在支持.c]
    [GateHwi.c]
    [GateMutex.c]
    [HeapMem.c]
    [timer.c]
    [TimerSupport.c]
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm.s62……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/rts/ti/tls_get_tp.asm……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/c62/TaskSupport_asm.s62……
    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/timers/timer64/Timer_asm.s64P……
    are674 bios.obj c64p_exception_asm.obj c64p_hwi_asm_switch.obj c64p_hwi_disp_always.obj ti_tls_get_tp.obj c62_taskSupport_asm.obj timer64_Timer_as.obj ...
    gmake[1]:离开目录`C:/git/one/two/three/Code/src/sysbios
    已完成库构建。
    C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/bin/sed 的"^\"\(package/cfg/One_pe674cfg.cmd\)"\":/git/one/two/three/Code/Debug/configPkg /\1\"封装/cfg/One_pe674.xdl > linker.cmd
    C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/bin/setdate -r:max package/cfg/one_pe674.h compiler.opt compiler.opt.defs
    C:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/bin/rm -f package/cfg/One_pe674.oe674

    这是构建的结束。

    错误#10229-D:输出段".fardata"是指加载符号
    "TI_SYSBIOS_KNL_Clock_workFunc__E"、因此无法压缩;
    压缩"rle"被忽略

    未定义的首次引用
    符号
    ------ --------
    TI_SysBIOS_family_c64p_cache_Module_startup__E C:\git\One \两个\Three \Code\Debug\configPkg\package\ccfg\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_family_c64p_exception_Module_startup__E C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_family_c64p_exception_handler__I C:\git\one\two\three \Code\src\SysBIOS\SysBIOS.ae674
    TI_SYSBIOS_family_c64p_Hwi_Module_startup__E C:\git\One \两个\Three \Codes\Debug\configPkg\package\config\one_p6674.oe674
    TI_SysBIOS_family_c64p_Hwi_dispatchC__I C:\git\one\two\ther\Code\src\SysBIOS\SysBIOS.ae674
    TI_SysBIOS_family_c64p_TimestampProvider_Module_startup__E C:\git\one\two\ther\Codes\Debug\configPkg\package\ccfg\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_family_c64p_TimestampProvider_get32__E C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_family_c64p_TimestampProvider_get64_E C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\config\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_family_c64p_TimestampProvider_getFreq_E C:\git\one\two\ther\Codes\Debug\configPkg\package\config\one_p6674.oe674
    TI_SYSBIOS_GERS_GateHwi_instance_init_E C:\git\e\one\two\ther\Codes\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_Gates_GateHwi_enter_E C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_Gates_GateHwi_leep_E C:\git\one\two\ther\Codes\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_Gates_GateHwi_query_E C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_Gates_GateMutex_instance_finaling__E C:\git\e\One \Two \Three \Code\Debug\configPkg\package\cg\one _pe674.oe674
    TI_SysBIOS_Gates_GateMutex_instance_init_E C:\git\one\twe\ther\Codes\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_Gates_GateMutex_enter_E C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_GERS_GateMutex_leep_E C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_GERS_GateMutex_query_E C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_hal_Hwi_Module_startup_E C:\git\One \Two \Three \Code\Debug\configPkg\package\cg\one _pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_hal_Hwi_initStack C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\config\one_pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_hal_Hwi_startup_E C:\git\One \Two \Three \Code \Debug\configPkg\package\cfg\one _pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_COMP堆_HeapMem_instance_init_E C:\git\One \Two \Three \Code\Debug\configPkg\package\cg\one _pe674.oe674
    TI_SysBIOS_b堆_HeapMem_alloc_E C:\git\e\One \Two \Three \Code\Debug\configPkg\package\cg\one _pe674.oe674
    TI_SysBIOS_b堆_HeapMem_free_E C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_b堆_HeapMem_getStats__E C:\git\e\One \Two \Three \Code\Debug\configPkg\package\cg\one _pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_COMP堆_HeapMem_init__I C:\git\one\two\ther\Codes\Debug\configPkg\package\config\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_boos_HeapMem_isBlocking__E C:\git\e\One \Two \Three \Codes\Debug\configPkg\package\cg\one _pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_KNL_Clock_Module_Startup_E C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_KNL_Clock_logTick__E C:\git\One \两个\三个\Code\Debug\configPkg\package\cg\one _ pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_KNL_Clock_workFunc__E C:\git\One \Two \Three \Code\Debug\configPkg\package\cg\one _pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_KNL_Idle_LOOP_E C:\git\One \Two \Three \Code\Debug\configPkg\package\config\one_pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_KNL_Queue_empty_E C:\git\One \两个\Three \Code\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_KNL_Semaphore_Pend__E ./comms/tsk_comms.obj
    TI_SYSBIOS_KNL_Semaphore_post__E ./main/tsk_main.obj
    TI_SYSBIOS_KNL_Swi_Module_startup_E C:\git\One \Two \Three \Code\Debug\configPkg\package\cg\one _pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_KNL_Swi_disable_E C:\git\one\two\ther\Code\Debug\configPkg\package\config\one_pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_KNL_Swi_POST_E ./acq/swi_edma_acq.obj
    TI_SYSBIOS_KNL_Swi_setAttrs__E ./acq/swi_edma_acq.obj
    TI_SYSBIOS_KNL_Swi_startup_E C:\git\One \Two \Three \Code \Debug\configPkg\package\cfg\one _pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_KNL_Task_Module_Startup_E C:\git\one\two\ther\Codes\Debug\configPkg\package\config\one_pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_KNL_Task_disable_E C:\git\One \Two \Three \Code\Debug\configPkg\package\config\one_pe674.oe674
    TI_SYSBIOS_KNL_Task_sleep_E ./comms/tsk_comms.obj
    TI_SysBIOS_KNL_Task_startup__E C:\git\One \Two \Three \Code \Debug\configPkg\package\cg\one _pe674.oe674
    TI_SysBIOS_timers_timer64_Timer_Module_startup__E C:\git\One \两个\Three \Code\Debug\configPkg\package\cg\one_pe674.oe674
    TI_SysBIOS_timers_timer64_Timer_startup_E C:\git\One \Two \Three \Codes\Debug\configPkg\package\cg\one _pe674.oe674

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    致命错误#99900:已达到错误限制;检测到1个错误

    >>编译失败
    Makefile:232:目标'one.out'的配方失败
    gmaking[1]:***[one.out]错误1
    Makefile:228:目标'all'的配方失败
    gmake:***[全部]错误2.

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "当我将所有文件从 C 更改为 CPP 时、除了 boot.c 和 autocinit.c 之外、这些特定的问题开始了 我还将我的 boot.c 和 autoinit.c 更新为8.2版本、因为它们是古老的。"

    这是否意味着您也更改了 BIOS 源文件的名称(即 Task.c -> Task.cpp 等)?

    ti\targets\rts6000\中的 boot.c 和 autoinit.c 文件是 TI Codegen 工具提供的对应文件的手工修改版本。 您不能简单地将'rts6000'中的 boot.c 和 autoinit.c 替换为最新的。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan DeMars 说:
    当我将所有文件从 C 更改为 CPP 时,除了 boot.c 和 autocinit.c 之外,这些特定的问题开始了 我还将我的 boot.c 和 autoinit.c 更新为8.2版本、因为它们是古老的。"

    这是否意味着您也更改了 BIOS 源文件的名称(即 Task.c -> Task.cpp 等)?

    [/报价]

    不、只是我的应用程序文件

    [引用用户="Alan DeMars"]

    ti\targets\rts6000\中的 boot.c 和 autoinit.c 文件是 TI Codegen 工具提供的对应文件的手工修改版本。 您不能简单地将'rts6000'中的 boot.c 和 autoinit.c 替换为最新的。

    [/报价]

    是的、这是一个错误、我在帖子中对它进行了编辑。  autobinit.c 和 boot.c 甚至不应该在我的项目中... 您可能会自动将它们拉入、就像您提到的那样。  删除后、这些错误便会消失。   

    我在.cfg 文件中将问题向下追溯到此行:

    BIOS.customCCOpts ="-mv6740 -PDR -pden"

    无论我在这里放置了什么选项、都会导致 BIOS 未定义问题。  删除后、我的构建现在完成了。

    唯一的左边思考是 BIOS 构建期间的这个注释:

    asme674 C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/timers/timer64/Timer_asm.s64P……

    备注#24038-D:--optimize_with 调试已弃用、并将在后续版本中删除。 默认情况下、该行为启用。

    这种情况发生在几个 asme674构建行中。

    知道为什么/如何使用它?  我在构建选项中设置了-g、因为需要用于调试的完整符号、但这仅适用于我的应用程序代码、而不是 BIOS、后者会生成该备注(应用程序代码不会)。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BIOS.customCCOpts config 参数用于添加或修改、而不是简单地替换。 通过替换它、您无意中删除了构建自定义 SYS/BIOS 库所需的一些特殊编译选项。

    为了消除警告、我认为您应该这样做:

    bios.customCCOpts +="--diag_suppress=24038 ";

    这将抑制警告编号24038。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Alan DeMars"]


    为了消除警告、我认为您应该这样做:

    bios.customCCOpts +="--diag_suppress=24038 ";

    这将抑制警告编号24038。

    [/报价]

    已尝试执行此操作、-pds=24038、但仍会显示。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robert56682"]

    Alan DeMars


    为了消除警告、我认为您应该这样做:

    bios.customCCOpts +="--diag_suppress=24038 ";

    这将抑制警告编号24038。

    已尝试执行此操作、-pds=24038、但仍会显示。

    Robert

    [/报价]

    从编译器 v8.2手册:

    --diag_suppress=num 抑制 num 标识的诊断。 以确定数值
    诊断消息的标识符、请首先使用--display_error_number 选项
    单独编译。 然后使用--diag_suppress=num 来抑制
    诊断。 您只能抑制任意诊断消息

    可能不被视为"任意诊断消息"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后尝试以下操作:

    BIOS.customCCOPTS = BIOS.customCCOPTS.replace("--optimize_with _debug","");

    这应该从 BIOS.customCCOPTS 字符串中删除"-optimize_with _debug"字符串。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    24038是链接器警告、因此您需要将抑制选项传递给链接器。 是否有等效的 BIOS 自定义链接器选项变量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Alan DeMars">然后尝试:

    BIOS.customCCOPTS = BIOS.customCCOPTS.replace("--optimize_with _debug","");

    这应该从 BIOS.customCCOPTS 字符串中删除"-optimize_with _debug"字符串。

    [/报价]

    谢谢。  因为默认情况下已启用、所以根据备注、从 BIOS 构建中删除它应该没有效果、对吧?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定"每句话"是什么意思。 但是、在较新版本的代码中、我们已停止在编译选项中包含"-optimize_with _debug"、因为它已被弃用。 我们发现删除它没有效果。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Alan DeMars">我不确定"每条评论"是什么意思。 但是、在较新版本的代码中、我们已停止在编译选项中包含"-optimize_with _debug"、因为它已被弃用。 我们发现删除它没有效果。

    Alan

    [/报价]

    "每条注释"... 备注表示-optimize_with _debug 在默认情况下启用、因此如果按照您的建议从 BIOS 中删除选项以消除警告、则不会产生任何效果。  您刚才确认了这些内容。  谢谢

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在就明白了。 谢谢。 如果您认为此问题已解决、请将其标记为已解决。