This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCS/CC2640R2F

Guru**** 2533370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/670801/ccs-cc2640r2f-ccs-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我使用的是 CC2640R2F 和 Code Composer Studio。是否有任何选项可以查看 TIRTOS 的来源?请帮我解决。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看以下帖子以了解一些提示:
    e2e.ti.com/.../577080

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    但我想知道我是否可以看到 TI 堆栈的源代码以及 ADC_open 等函数
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此处的"C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45\source\ti\drivers"。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我浏览了目录、但在那里我们可以看到不同项目的源代码、如 ADC、PWM、计时器、GPIO 等
    但我的问题是、在哪里可以看到在其中使用的函数/API 的源代码?例如 ADC_open ()、ADC_close 等

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohan、

    您可以查看是否使用代码编辑器打开文件。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Mohan Chandra Pradhan ">但我的问题是在哪里可以看到在其中使用的函数/API 的源代码?例如 ADC_open ()、ADC_Close 等

    在 Markel 指向的目录中,可以找到文件 adc.c,其中包含 adc_open()(line111)、adc_close()(57行)等函数定义。  

    这似乎是您正在寻找的内容。 否则、请澄清。

    此致、

    拉斐尔