This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:CCS/LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/672278/ccs-launchxl-f28069m-ccs-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 这只是一个有关合并示例项目的简短问题。 我想将 CPU 计时器示例项目添加到 MDW 的实验7中、集成这些计时器最简单的方法是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    您首先需要了解如何在示例项目中初始化计时器。 然后创建一个'CpuTimer.c'文件进行初始化并将其添加到项目中。 接下来,在 main()中向该文件添加函数调用。 然后将示例项目 ISR 复制到 DefaultIsr.c 文件中。 请注意、大多数其他初始化代码已在 Workshop 代码中完成(但使用不同的样式)。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken