This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3XEVM:PC 跟踪

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMUPROTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/672075/ccs-tda3xevm-pc-trace

器件型号:TDA3XEVM
主题中讨论的其他器件:TMDSEMUPROTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

我的客户正在使用 CCSv7和 TDA3x。

 

1) 1)我们可以跟踪 EVE 吗? 对于 DSP、我们可以使用 CCS 中的 PC 跟踪。 但是、它不适用于 EVE。

 

2) 2)对于 DSP、PC 跟踪可用、但由于 ETB、跟踪的大小受到限制。 我们能否仅跟踪任务和中断、以便收集 较长的持续时间(例如 100ms)。

 

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    1.不幸的是,没有 硬件不为 EVE 内核提供任何跟踪功能。  

    2. PC 跟踪能够具有触发器,可以围栏所跟踪的代码。 要设置简单范围、您可以按如下所示设置选项:

    通过单击 Advanced Settings (高级设置)、您还可以添加要跟踪的其他范围。 请记住、您可以跟踪的范围数量存在限制。   

    就像添加的注释一样、TDA3X EVM 包含一个 MIPI-60连接器、允许使用全功能跟踪仓体:TMDSEMUPROTRACE。 有关其功能的更多详细信息以及跟踪功能概述、请访问:

    https://youtu.be/G3noymHTvGI

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔