This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:MAC High Sierra 上的 TI 调试器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, DRA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/671836/ccs-am5728-ti-debugger-on-mac-high-sierra

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: DRA726

工具/软件:Code Composer Studio

我可以使用 MAC CCS 来调试 MAC High Sierra (27英寸5K 最新版本)上 BeagleBoard X15的 Cortex M4和 DSP 代码吗?

Michel Catudal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有关 MAC 上支持的器件列表、请参阅以下链接
    processors.wiki.ti.com/.../MacOS_Host_Support_CCSv8

    简而言之、虽然支持某些 cortex M4器件、但整体 AM5728不受支持。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、

    我读了这个内容、没有看到 Cortex M4或 DSP、这就是我问的原因。 我将我的 Ryzen 7 Linux 计算机用于 Linux 设备、但我想知道我是否可以使用 MAC 来调试 M4和 DSP、我的 MAC 上的图形比 Linux 上的任何图形都好得多。

    是否计划为 AM5728或 DRA726提供支持?

    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前没有计划,但当然,这可能会根据需求而改变。 但现在、CCS MAC 主要用于我们的 MCU 系列的开发。 抱歉

    Ki