This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:CCS/CC1310

Guru**** 2555100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/671798/ccs-cc1310-ccs-cc1310

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想将目标配置(在 CCS v6中)从 cc1310F32更改为 cc1310F64

我执行了该操作并将其保存在常规设置窗口下

问题是该文件的名称仍然是相同的 cc1310F32.ccxml (而不是 cc1310F64.ccxml)

实现这一目标的正确方法是什么  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要在工程属性的"常规"部分更改器件变体、则应使用正确的名称为该变体生成新的目标配置文件、并将其激活。 这就是我将变量从 cc1310f128更改为 cc1310f64时出现的情况

    是否没有显示第二个 CCXML 文件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与