This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:无法访问 DAP

Guru**** 2528830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, UNIFLASH, CC3200, CC3220SF-LAUNCHXL, CC3200-LAUNCHXL, CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/671290/ccs-cc3200-unable-to-access-dap

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:CC3220SUNIFLASHCC3220SF-LAUNCHXL、、 CC3220S-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试刷写 CC3200S launchpad 以使用板载 XDS110调试器。 但我始终会得到该误差。

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.100.0)

有关此问题的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最有可能是 SOP 跳线设置配置错误。 请在以下位置查看《Launchpad 用户指南》的第2.4.5节:

    www.ti.com/.../swru372b.pdf

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    错误-1170主要显示在 CC3220S/SF 处于生产模式的情况下。 要通过 JTAG/SWD 进行调试、Uniflash 软件必须将 CC3220S/SF 切换到开发模式。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    CC3200没有与其年轻姊妹产品 CC3220S/SF 类似的生产/开发模式。

    重新读取该主题似乎是设备和功能的混合。

    OP:您拥有的板的器件型号是多少? CC3200-LAUNCHXL、CC3220S-LAUNCHXL 或 CC3220SF-LAUNCHXL?

    此致、
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想他谈论 CC3220S LaunchPad、因为 CC3200 LP 具有 XDS100而不是 XDS110。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、

    您可能是对的、但让我们等待 OP 的响应。

    只做一个校正:CC3200使用 ICDI 调试探针而不是 XDS100。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 CC3220S-Launchxl。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我尝试更改跳线位置、但仍然得到相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 e2e.ti.com/.../2131099

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    此帖子已解决问题。 这确实是一个生产和发展模式的问题。
    非常感谢