This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/CODECOMPOSER:无法链接 CPP 工程

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/669559/compiler-codecomposer-unable-to-link-cpp-project

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:TI C/C++编译器

我有一个包含几个*。cpp 文件的工程、所有内容都可以编译、没有任何错误或警告。

调用链接器时、我收到错误

./main.cpp:177:未定义对'operator new (unsigned int)'的引用

链接步骤失败。

非常感谢您的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Richard Bagdazian56"]我有一个由几个*.cpp 文件组成的项目

    请按照文章 "项目共享"中的说明压缩该项目、并将其附加到您的下一篇文章中。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们能够获得该测试案例、我将不胜感激。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    由于我的工作性质、我无法导出最初遇到问题的项目。 我可以通过以下方式解决该问题:
    对 CPP 源文件进行了重命名、以便相应地将扩展名改为*。cpp 或*。HPP。 然后将库"STDC++"添加到链接器库列表中、链接器可以解析对"新建"的引用。