This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:闪存下载失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/670639/ccs-cc2650moda-flash-download-fail

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 社区!

我 尝试在 CC2650模块 BoosterPack 上刷写和调试代码。但 会出现一些错误。

我使用 CCS 版本7.0和 J-link V9来调试代码。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    连接看起来正常、但在特定地址闪烁失败。

    您能否查看下面的页面以获得有关如何对此进行进一步调试的提示?
    software-dl.ti.com/.../troubleshooting-data_verification_errors.html

    此外、您是否能够在 Launchpad 等不同电路板中验证代码? 如果可以、您能否尝试将 Jlink 连接到正常工作的 CC2650板并查看是否能够进行闪存? 它可能与 Jlink 本身相关。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔