This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:PinMux 云工具... 能否从 Windows Pin Mux 实用程序2.5.2.0导入?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/670173/ccs-pinmux-cloud-tool-can-i-import-from-windows-pin-mux-utility-2-5-2-0

主题中讨论的其他器件:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Windows 下使用 Pin Mux 实用程序 v2.5.2.0进行了一项旧设计。

这些文件保存为".dat"文件、但新的云工具使用".pinmux"文件。

是否有任何方法可以将旧文件导入新工具?

或者我是否被迫从头开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    您可以压缩.dat 文件并附加吗? 它还用于哪个器件? 我猜测是基于 Sitara (AM)器件的版本。 部分挑战是、底层器件数据在一段时间后发生了变化、因此很难将其中一个映射到另一个。 如果您可以发送该文件、我们可以查看是否有简单的更改、以便将该文件导入到较新的工具中。 如果没有、很遗憾、您可能需要重新开始使用新工具。 如果您还想继续使用旧工具、则可以下载旧工具。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PinMuxDesignState_5F00_AM335x_5F00_Nano_5F00_v3.zip

    这是一个 AM3352。。。 随附 zip 文件。

    必须重新进入所有内容并不是一个大问题。  我只是在走这条路之前进行检查。

    但如果你能*帮助我,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    嗯、新闻不好。 数据太旧了。 我认为这是我们上一代工具的结果、也许我们可以找到某种方法来调整它以适应当前工具。 但是、它实际上来自之前的一代。 因此、很遗憾、这意味着您必须重新输入数据才能使用新工具。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、嗯、我想它值得一试。

    谢谢你的努力:)