This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM320F2812:CCS v2.21.04至 CCS v7.4!

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/670087/ccs-sm320f2812-ccs-v2-21-04-to-ccs-v7-4

器件型号:SM320F2812
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

几年前、我们开发了一款基于 TMS320F2812的电机驱动器和 CCS v2.21.04。

现在、我们正在使用 CCS v7.4在 TMSF28377上开发新一代器件。

我们需要对旧驱动器的代码进行一些小的更改。 因此、目前我们使用虚拟机来运行 CCS v2.21所运行的 Windows XP。

是否可以轻松地将 CCS 2.21工程移植到新的 CCS?

谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是工具版本中的一个飞跃。 我们确实有一个旧工程迁移向导、但它最适合 CCSv3.3工程-即使是这样、通常也会出现一些问题。

    除非您的 CCSv2.2项目非常简单、否则迁移可能不会非常简单。

    我建议尝试使用旧工程迁移向导、然后修复由此产生的问题。

    您将遇到的最大迁移问题可能是您使用的是 DSP/BIOS。 在 CCSv2中、DSP/BIOS 版本为 v4.x CCSv7不支持该版本。 您将至少需要 DSP/BIOS 5.x 甚至支持该版本受到限制。
    processors.wiki.ti.com/.../BIOS_Support_in_CCS_Eclipse

    另一个问题是编译器的版本。 如果您已连接到 CCSv2.2随附的版本、则可能无法将其与 CCSV7配合使用。 有关支持的编译器版本的更多详细信息、请参阅以下链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Compiler_Installation_and_Selection

    除了上述两个问题之外、其他潜在问题可能有很大差异。 找到答案的唯一方法是尝试一下。

    祝您好运!
    Ki