This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CAN't 在 Linux 14.04上安装 CCS7.4.0.00015_Linux-x64

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/668079/ccs-can-t-install-ccs7-4-0-00015_linux-x64-on-linux-14-04

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

客户无法在 Linux 14.04上安装 CCS7.4.0.00015_Linux-x64、下面是安装日志。  

CCS 7.4是否存在错误?

21:07:31] debug_x64:更改文件权限755 (common/uscif、仿真/驱动程序、仿真/ Blackhawk/安装)
Linux
[21:07:31]调试:USCIF.OUT 存在或 BHUSCIF.OUT 不存在。
[21:07:31]调试:不存在用于清理的 BHUSCIF.OUT。
正在创建卸载程序
创建卸载程序25%
创建卸载程序50%
正在创建卸载程序75%
创建卸载程序100%
安装完成
Linux
[21:07:32]调试:更改文件权限755 (卸载程序:/opt/ti/ccsv7/uninstallers{uninstaller_BH_emupack})
[21:07:32]调试:更改文件权限666 (日志文件:/tmp/bitrock_installer_18305.log)
[21:07:32]调试:运行脚本以安装设备驱动程序规则文件。
执行/opt/ti/ccsv7/ccs_base/emulation/Blackhawk/Install/bh_driver_install.sh --install
脚本退出代码:1.

脚本输出:
BH usb560安装成功完成。 一些版本的 Linux
需要重新引导才能使驱动程序正常工作。 其他
版本重新启动 udev 就足够了。 正在重新启动 udev ...
错误:无法重新启动 udev,需要重新引导

脚本 stderr:
停止:未知作业:udev
开始:未知作业:udev

运行/opt/ti/ccsv7/ccs_base/emulation/Blackhawk/Install/bh_driver_install.sh --install: stop: unknown job: udev 时出错
开始:未知作业:udev
运行安装后步骤时出现问题。 安装可能无法正确完成
运行/opt/ti/ccsv7/ccs_base/emulation/Blackhawk/Install/bh_driver_install.sh --install: stop: unknown job: udev 时出错
开始:未知作业:udev
179,1 97%

谢谢。
Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    此用户是否以 root/sudo 的身份运行?  

    BH 安装程序似乎无法在路径中找到 Linux 实用程序 udev。 您能否让用户以 sudo 身份运行:

    APT-Get 更新

    再次尝试安装,确保安装目录为空。

    让我知道这是怎么发生的。

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅需说明一下、如果用户不想安装 sudo、他们仍然必须执行 apt-get 更新 sudo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、
    只需检查您的客户是否能够安装。
    谢谢、
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、丹麦人、

    客户安装了较新版本的 Ubuntu 16.04、问题已解决。

    谢谢。

    Rgds
    闪亮