This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 断点行为不良以及其他一般问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1183161/breakpoints-behaving-badly-and-other-general-gripes

SDO 团队、

我最近注意到断点的行为令人奇怪。   

OSX 10.15.7

CCS 12.1.0.00007

器件 F280049C

让我们看看以下代码段:

您可以看到、我已经设置了一些断点、但仿真器从未遇到这些断点。  但是、如果我在 memcpy 上添加一个断点、我会立即单击它。  我还能够反复双击第317行、将无限数量的断点添加到单行中:

我怀疑我的问题与 RAM 中的函数有关?

其他杂项污垢:

更新程序对我来说似乎是失败的:

此外、CCS 还具有一个 tendencey、可强制其弹出窗口到达屏幕顶部。  这在弹出的小断点消息方面是特定的。 请参阅以下内容:

"Debug"视图:

当我切换到编辑时:

当我制表到另一个应用程序时:

这种行为似乎变得更好。  以前、一旦这个框出现在屏幕上、唯一摆脱它的方法就是杀死 CCS。  现在、如果您返回到调试视图并将鼠标悬停在有问题的断点上、它将消失。

请告诉我是否可以提供其他信息来帮助解决这些问题、但不要急于解决。  我可以解决所有这些问题。

最棒的

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trey、

    [引用 userid="262659" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1183161/breakpoints-behaving-badly-and-other-general-gripes、您可以看到我已经设置了一些断点、但仿真器从未遇到这些断点。  但是、如果我在 memcpy 上添加一个断点、我会立即单击它。  [/报价]

    您是否在启用优化的情况下构建程序? 是否可以提供一个小型的可重现测试案例

    至于其他问题、我需要在我目前没有的 Catalina macbook 上尝试一下。 请注意、这里是假日季、大多数人(包括我自己)都在度假、因此可能需要一些时间才能回到您的家。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我已关闭优化。  我将尝试整理一个测试用例进行发送。

    就像我说的那样、没有浪涌。  我知道它的假日时间。