This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS:CCS8/MSP430FR5969+CCS8/MSP430FR5972如何保护嵌入式代码程序?

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5972, MSP430FR5969, MSP430FR59721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/690531/ccs-ccs-ccs8-msp430fr5969-ccs8-msp430fr5972-how-to-protect-the-embedded-code-program

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5972MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

MSP430FR5969+MSP430FR5972如何保护嵌入式代码程序?

CCS8 I 使用。

我希望无法读取我在 MSP430FR5972芯片中编写的程序、

但可以重写整个程序(加载新程序而不是旧程序)

而不可能将其他人的附加代码"插入"到芯片 MSP430FR5972以读取我的程序。
怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    如果您尚未查看 《MSP430FR59xx 系列用户指南》、请在第9.2.2节中讨论 IP 封装段。

    请告诉我们、您是否在寻找这种解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、IP 是50%的问题。

    这不是吗?

    我希望无法 读取我在 MSP430FR59721芯片中编写的程序、

    但可以重写整个程序(加载旧程序的新程序 owerwrite)

    Atmel 使用"闪存锁定位"来实现此目的-"禁用编程和验证"以及一些"保险丝位"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    参考与上述相同的用户指南、查看第1.13节(使用电子保险丝的 JTAG 和 SBW 锁定机制)。
    使用此功能、您可以防止任何人使用 JTAG 或 SBW 接口读取或写入存储器。

    另请参阅 MSP 代码保护应用手册 slaa685。  它详细描述了如何实现 JTAG、IPE 和 BSL 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助!
    我仔细阅读了您的建议、并找出了关闭代码的问题。
    再次感谢您!

    现在、我确信我的主要发展选择了 MSP430。