This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:CCSv6:远程系统资源管理器问题。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/689735/ccs-tms320f28335-ccsv6-remote-system-explorer-issue

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

每次在执行构建时、CCS 系统托盘都会显示"Remote System Explorer"。  在它出现的时间内、构建运行非常慢。

我以为我过去已经禁用了它、但它一直在出现。

为什么它会出现在第一位。  我甚至不知道远程系统资源管理器的用途是什么以及谁需要它。

如何完全删除 CCS。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    远程系统资源管理器供开发嵌入式 Linux 系统或类似远程系统的人员使用、可以访问这些系统。

    您可以通过功能设置禁用它:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在运行6.2.0.00050。 我取消选择 RSE 项目、选择 Apply (应用)、然后关闭。 重新启动 CCS 后、仍会选择该选项。 我再次尝试了它、得到了相同的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    这很奇怪。 我在 CCSv8上看到同样的东西。 该功能似乎在重启时重新启用。 所有其他人都尊重我选择的状态。

    我尝试禁用该功能、然后从/eclipse/features 文件夹中删除所有 org.eclipse.RSE 文件夹、但即使如此、它仍然显示为已启用。

    然后、我从/eclipse/plugins 文件夹中删除了所有 org.eclipse.RSE .jar 文件。 已再次禁用该功能。
    这一次、当我重新启动 RSE 项目时、该项目将保持禁用状态。

    因此、如果您确实要禁用此文件夹、则似乎必须删除/移动这些文件夹和.jar 文件。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇! 多么痛苦啊。
    我注意到、RSE 会偶尔出现在 CCV 任务栏中、并且会显著降低 CCS 的速度。

    您是否知道为什么我不使用它时它会出现在任务栏中?

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    在周围搜索时、我看到其他基于 Eclipse 的产品的用户也在使用相同的产品。  我看不到这种情况、因此无法测试以下内容、但有人建议禁用 RSE 的启动服务。

    在启动和关闭首选项中、有一个 RSE UI 选项可供您禁用。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将看到它是否起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到目前为止似乎还可以...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好