This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM437X:CCS 断点问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/691855/rtos-processor-sdk-am437x-ccs-breakpoint-issues

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:TI-RTOS

CCS 7.2

PDK 1.0.6


您好!


1.)当我使用断点进行调试时,输入中断被“禁用”... 实际上、它们停止工作/触发。  

是否有任何建议、如何重新启用中断或"清除"缺失的事件?


2) 我使用带有操作"刷新所有窗口"的断点来检查图形。
程序在断点上停止并保持在那里:/. 如何避免这种行为的任何提示?

此致、  

马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马来

    [引用 USER="Marko Kastelic"]输入中断被"禁用"... 实际上、它们停止工作/触发。

    我不能完全确定你的意思。 您是否意味着软件预编程的中断停止服务? 如果是、我将检查它们的相关寄存器(中断使能和屏蔽位、确认或事件位等)、并查看它们是否仍然配置正确-您可能需要器件论坛专家的帮助、因为他们对这些详细信息的了解程度要高得多。

    [引用 user="Marko Kastelic">我使用带有操作"刷新所有窗口"的断点来检查图形。
    程序在断点上停止并保持在那里:/. 如何避免这种行为的任何提示?[/引述]

    这很奇怪。 通常、高级断点可以使用这些选项正常工作。

    鉴于您遇到了断点的总体问题、甚至整个调试会话也可能存在问题、您能否查看下一页第4节和第6节的故障排除选项?

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 在执行 Ping 操作后"运行"程序、GPIO 中断停止工作

    2) 我停止寻找解决方案。