This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-DRA7X:CCS 8 SYSBIOS HWI 统计信息 J6

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/694496/rtos-processor-sdk-dra7x-ccs-8-sysbios-hwi-statistics-j6

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的专家:

CCS 8.0中是否有一个工具/附加器、可用于查看在 C66上每个源触发了多少个中断(我使用的是 J6 Ex)?

谢谢、

Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    您 可以通过"中断分析配置"来触发中断分析器视图。 您可以在 CCS 的帮助内容(帮助菜单->帮助内容)中搜索"Hardware Trace Configurations"或"Interrupt Analyzer"。 此处提供了有关如何启用分析器视图的详细信息。 请注意、要触发它、您需要特定的 XDS 仿真器、该仿真器仅适用于 Cortex-M 目标。

    希望它能有所帮助、谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    感谢您的快速回答。 这是否意味着"中断分析配置"不适用于 C66?

    Jakub
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我先尝试一下。 看看您是否可以在主 Cortex 内核上初始化它、确保它可以使用您的设置、然后尝试使用 DSP。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jakub、

    您是否能够使用中断工具? 已经差不多一周了、我们还没有听到您的反馈、我们是否可以关闭此主题?

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!


    我已尝试-该工具不适用于 C66。


    谢谢、

    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jakub、

    那么、我想我们可能没有这样的工具... IMHO 这不是一个特定于平台的一般 CCS 问题。 我们将把此主题移至 CCS 论坛、希望 CCS 专家能为您提供更多帮助。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jakub、

    如文档中所述、遗憾的是、C66不支持使用 CCS 进行中断分析。