This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:我在 Project Zero 示例中遇到错误

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/693432/ccs-cc2640r2f-i-have-errors-in-project-zero-example

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试编译 Project_zero_CC2640r2lp_app、但遇到许多错误

说明资源路径位置类型
#1965无法打开源文件"C:/Users/Imaatech115/workspace_v7/CC2640R2F/project_zero_cc2640r2lp_app/Debug/configPkg/package/cfg/app_ble_uartlog_pem3.h。ccsproject /project_zero_cc2640r2lp_app line 39、外部位置:C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core\packages\XDC\cfg\global.h C/C++ problem
#20标识符"Hwi_ExcelContext "未定义 main.c /project_zero_cc2640r2lp_app/Startup line 102 C/C++ problem
gmake:***[build-939172305]错误2 project_zero_cc2640r2lp_app C/C++问题
gmake:***[C:/Users/Imaatech115/workspace_v7/CC2640R2F/project_zero_cc2640r2lp_app/TOOLS/src/sysbios/rom_sysbios.aem3 ]错误2 project_zero_cc2640r2lp_app C/C++问题
gmake:***[iCall/iCall.obj]错误1 project_zero_cc2640r2lp_app C/C++问题
gmake:***[Startup/main.obj]错误1 project_zero_cc2640r2lp_app C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 project_zero_cc2640r2lp_app C/C++问题
gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_uartlog_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/app_ble_uartlog_pem3.c' project_zero_cc2640r2lp_app C/C++问题
gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_uartlog_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/app_ble_uartlog_pem3.h' project_zero_cc2640r2lp_app C/C++问题
gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_uartlog_pem3.xdl]错误1 project_zero_cc2640r2lp_app C/C++问题
gmake.exe:***删除文件`package/cfg/app_ble_uartlog_pem3.xdl' project_zero_cc2640r2lp_app C/C++问题
gmake[1]:***[Build-939172305-InProce]错误1 project_zero_cc2640r2lp_app C/C++问题
gmake[1]:***[ROM_SysBIOS.obj]错误1 project_zero_cc2640r2lp_app C/C++问题
标识符"Error_ignore"未定义.ccsproject /project_zero_cc2640r2lp_app line 483、外部位置:C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58\kernel\tirtos\packages\ti\SYSBIOS\KNL\Swi.c C/C++ problem
xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:空:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,行问题:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:project_zero_cc2640p+ capp+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adriana、

    您在哪里下载了 Project Zero?

    请在此处使用 CC2640R2SDK 1.50和 Project Zero:

    您的问题似乎是"identifier "Hwi_ExcelContext"是未定义的 main.c /project_zero_cc2640r2lp_app/Startup line 102"、但这是在中定义的 应包含在 main.c 中(如此处所示)。

    您似乎还在使用 XDCTools 的旧版本(3.32.01.22)。 与 SDK 1.50兼容的版本应为 XDCTools:3.50.03.33。

    此致、

    Aslak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装了3.50.3.33版、它解决了我的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢:)