This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:Launchpad 未连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/688734/ccs-msp430fr5969-launchpad-not-connecting

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 MSP430FR5969 Launchpad 对自己的板进行编程。 我使用的是 Windows 10、在虚拟机中为64位(在 iMac 上为并行)。 我可以成功地对目标板进行编程、没有任何问题、但如果我点击"Stop"、然后尝试重新下载新代码、则需要解锁并重新插入 Launchpad。 每次都是...  

我已删除与 launchpad 相关的 Windows 驱动程序、然后重新安装。  

是否有任何关于如何解决此问题的想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    准确的错误文本为:

    "初始化仿真器时出错:
    未找到 USB FET "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    我正在研究这个问题、并将很快与我们联系。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitch、

    在这一问题上是否取得了进展?

    谢谢、
    Evan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    很抱歉耽误你的时间。 我已联系相应的联系人、并正在尝试获得此问题的答案。 我将在本周中提供最新情况。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    我们仍在进行此工作、并将尽快为您提供更新。 我再次对拖延表示歉意。 这不是我们以前看到的问题、我们希望确保提供准确的信息。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan、

    感谢您耐心等待我们在这里找到根本原因。 我想进一步了解一下设置、以帮助我们进行调试、因此我有几个问题要问您。 他们中的大多数人都是为了找出问题所在、因为正如 Mitch 所说、我们以前没有遇到过这种问题。

    硬件问题故障排除:您提到您使用的是 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 仿真器、但您使用它对自己的电路板进行编程。 如果您仅在 LaunchPad 上对目标器件进行编程(您自己的电路板完全断开连接)、您是否也遇到了同样的问题? 我提出这一要求是因为 LaunchPad EVM 上的这些仿真器非常基本、并且它们对高浪涌电流很敏感。 如果您的外部硬件在调试期间连接/断开时打开/关闭负载或连接大型去耦电容器、则可能会导致 LP 因浪涌电流违例而丢失计算机枚举。 如果我们断开外部硬件的连接、并仅使用 CCS 将基本的闪烁 LED 示例加载到 LP 上的 FR5969 MCU、我们应该能够排除将外部硬件作为影响因素。 如果这样会给您带来相同的问题、那么我们可以专注于驱动程序。

    2.我们有适用于 Mac OS X 的 Code Composer Studio 版本。您为什么需要使用 VM 进行开发而不是本地运行? 您是否能够在本地尝试 CCS 以查看它是否会带来相同的问题? 这将帮助我们确定它是否是 Parallels 连接问题。

    3.收到错误消息时,Parallels 是否提供了其它信息? 您能否检查 USB 设备是否仍然存在、或者是否已丢失枚举?

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃尔特

    对拖延答复表示歉意。 我发现了根本原因、感谢您的评论。 我之前在 launchpad 和计算机之间使用的 USB 电缆相当长。 使用长电缆时、launchpad 上的目标器件也具有与上述相同的行为。

    当我切换到使用 Launchpad 随附的短 USB 电缆时、LP 目标器件和我自己的外部电路板程序均已成功完成、而无需拔下/重新插入 USB 电缆。

    我想长电缆上的压降会导致 USB 枚举问题、正如您所怀疑的那样。

    谢谢、
    Evan