This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:是否有正确的方法将使用 Driverlib 的现有 MSP432项目移动、移植到另一台计算机?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/692997/ccs-msp432p401r-is-there-a-correct-way-to-move-port-an-existing-msp432-project-using-driverlib-to-another-computer

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个使用 DriverLib 的 MSP432项目、无法在新计算机上构建、运行和调试该项目。  我在支持 MSP432系列的新计算机上安装了 CCS 6.2.0.00050。 然后、我安装了 MSP432 DriverLib。  我尝试了许多不同的方法将现有项目导入我的新计算机。  我可以从 DriverLib 中导入一个示例到 IDE、它可以编译和运行。  当我尝试将一个现有项目导入工作区时、我收到一条错误消息、提示使用 CCS/项目导入向导、但找不到任何对此工具的引用。  我已尝试将文件添加到现有的"示例"项目中。 它会编译、但当我尝试运行它时、它会崩溃、我无法单步执行代码、因为它会从不着陆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tom Cannon">我有一个使用 DriverLib 的 MSP432项目、无法在新计算机上构建、运行和调试该项目。  [/报价]

    已知此项目可以在具有 CCS 6.2的另一台计算机上正常编译和运行吗?

    [引用 user="Tom Cannon"]我尝试了多种不同的方法将现有项目导入我的新计算机。  [/报价]

    您应该能够简单地导出项目、然后将其导入新机器。 或者、如果工程完全包含在工程文件夹中、您只需压缩工程文件夹、将其解压到新机器上并将工程导入 CCS 即可。

    您能否提供有关您尝试了哪些导入方法以及每种情况下的错误消息的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果情况并非如此、请随时发布回复、其中包含更新和请求的详细信息。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信 MSP432编译器或更有可能 DriverLib 安装在两台计算机上、这会阻止 CCS 项目的简单导入。

    但是、我确实找到了解决该问题的方法。 使用探索过的资源、我使用 Driverlib 将一个简单的 GPIO 示例导入到工作区中。 然后、我重命名了项目。 然后、我将 c 文件重命名为'main.c'、然后将'添加的文件'除 main.c 外的所有旧源(*。h 和*。c) 然后、我将旧 main.c 中的代码剪切粘贴到重命名为 main.c 的示例中 这将生成并运行。