This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:XDS 110 USB 调试探针故障

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/694552/cc3220sf-launchxl-xds-110-usb-debug-probe-failure

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

我们使用 XDS 110在生产线上对 CC3220MODASF 进行编程。 但我们面临的问题是、所有 XDS110都一个接一个地停止工作。 四个编程器出现故障。 故障问题可能是什么?

如果有 XDS110的原理图、请尽早分享、以便我们能够分析故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220SF-LAUNCHXL 的设计文件可在产品页面上找到。 TI 需要提供 TMDSEMU110-U 的设计文件(如果公开提供)。

    BTW... 最好了解 XDS-110无法正常工作的症状。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Himanshu -
    除了症状之外、了解如何连接到 PC 以及 MOD 也会非常有帮助。
    尽可能多的信息将会很好。 (图片、接线图)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Himanshu、

    除了 Josh 请求的详细信息之外、调试探针过早出现故障的最常见原因是主机 PC、目标板和两个电源(PC 和电路板)的插座接地引脚之间存在接地环路。 第二个最可能的原因是高电压瞬变、它可能来自电源插座或电路板本身(对于电机驱动或逆变器)。 很明显、接线/PCB 连接中的任何错误也会使调试探针承受压力。

    接地回路可通过具有低输入阻抗(LowZ 或 Zlow、具体取决于制造商)的万用表进行检测、瞬态可通过快速示波器或数据采集单元进行检测(有时具有快速峰值检测功能的万用表也可以捕获这些瞬态)。 除了 Launchpad 原理图之外、您还可以参考以下文档以及调试探针连接的布线指南。
    software-dl.ti.com/.../emu_xds_target_connection_guide.html

    最后、您是否想发送故障探测器的序列号?

    此致、
    拉斐尔