This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 版本6.1.2

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/688827/ccs-ccs-version-6-1-2

工具/软件:Code Composer Studio

在哪里可以找到  描述 CCS Debug 文件夹中*。pp 文本文件 含义的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    编译器手册中提供了一些信息。

    这是当前 ARM 编译器手册的链接。 如果您搜索.pp、您可以进入预处理器部分。
    www.ti.com/.../spnu151r.pdf

    我相信我们以前默认在 CCSv6.x 中生成这些文件 在较新的 CCS 版本中、我们没有这样做。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考 手册 介绍 了如何使编译器生成各种类型的*。pp 文件。  但 手册 并未解释文件中的文本意味着什么。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编译器手册未解释*。pp 文件中的文本意味着什么。 这就是我要寻找的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您是指使用--preproc_dependency 选项生成的文件。  生成的行使文件具有依赖性。  这些行用于确定 C 源文件使用的包含文件。  如果其中一个 include 文件发生更改、则需要重建 C 源文件。

    CCS 以对用户隐藏的方式生成和使用这些文件。  文件的名称与源文件相同。  默认情况下、扩展名为.pp  在较早版本的 CCS 中、使用扩展名.pp。  但是、当它开始引起一些混淆时、CCS 更改为使用文件扩展名.d

    谢谢、此致、

    乔治