This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:ticloudagent.sh 和 Debian 上的 libudev.so.0

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/689758/ccs-cc1310-ticloudagent-sh-and-libudev-so-0-on-debian

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 Firefox 中使用基于 Web 的 CCS (它不能以铬合金形式工作)在最新的 Debian /不稳定系统(Linux debian 4.16.0-1-AMD64 #1 SMP Debian 4.16.5-1 (2018-04-29) x86_64 GNU/Linux)上。

但是、我必须修改 ticloudagent.sh 脚本才能使其正常工作、因此我要在这里报告更改。 首先,ldconfig 通常不在 非特权用户的路径中,因此需要作为/sbin/ldconfig.运行 第二、是线路

LD_library_path=$LD_library_path:$CA_TempDir

需要的值

导出 LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$CA_TempDir

为了使 LD_library_path 变量在文件末尾的 node 命令中可见。

谢谢、

Brett。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett、

    感谢您花时间发送此信息。 我会将其传递给云代理团队、看看这是否是我们可以整合的内容。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett、

    为了让您知道、我已经提交了 TICLD-2698来跟踪脚本的改进。

    此致、
    John