This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:如何使用 Code Composer Studio FreeRTOS 跟踪分析器

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/693136/ccs-cc3220sf-launchxl-how-to-use-code-composer-studio-freertos-trace-analyzer

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

  我们正在开发具有免费 RTOS 的 CC3320SF 无线微控制器。我想使用跟踪分析器调试免费 RTOS。

IDE:Code Composer Studio 7.3.0

如何做到这一点、任何人都能帮助我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您到底要做什么? 您的意思是使用类似于下面所示的内容吗?
    freertos.org/.../FreeRTOS_Plus_Trace.shtml

    如果是这样、我们目前没有适用于 FreeRTOS 的任何资源、仅适用于 TI-RTOS。

    此外、没有使用 CC3220 SWO 硬件跟踪选项的分步过程、如以下主题中所述:
    e2e.ti.com/.../609341

    此致、
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    感谢您的回复、

    CC3220SF 可以选择调试 RTOS 以及如何解决与计时相关的问题。