This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650不再有示例代码?

Guru**** 2616455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/693479/ccs-cc2650-no-example-code-for-cc2650-anymore

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了 CCS V8、似乎找不到 CC2650的任何示例代码。 来自该论坛的大量资源以及外部信息指出了使用 CC2650STK 的各种代码示例-但我似乎没有获得这些资源?

我在 Ressource Explorer 中看到的是"TI-RTOS for CC2650 (v2.21.00.06)"、并且有(空)驱动程序和内核示例、但没有人再使用 CC2650的传感器了?

我是否错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    CC2650的示例程序可在 BLE Stack 2.2.2中找到。 您可以从该链接下载这些文件。 www.ti.com/.../BLE-STACK

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    本论坛最热门的主题:请先阅读:CCS 论坛使用指南。
    您将问题发布在错误的论坛上。
    如果您未阅读论坛使用指南、则可能会面临无法回答您的问题的风险。

    请转至:MSP 低功耗微控制器-> MSP 低功耗微控制器论坛
    链接:e2e.ti.com/.../
    并将此问题标记为已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tomasz Kocon、

    我认为在 TI BLE 论坛上发布此帖子更合适。 因为 CC2650是 BLE MCU。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同意!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomasz、

    我首先在论坛中进行了搜索、但没有找到"cc2650示例"的答案、抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    不要说抱歉。
    您必须解决一个问题。 我试图帮助您寻找什么。